DESMOS SYSTÈME : LE PLANCHER CONNECTÉ 100% SEC
Depuis plusieurs années, le groupe Würth accorde une attention particulière à l’innovation. De nombreux thèmes sont ainsi portés pour permettre aux utilisateurs de ces produits une meilleure expérience quotidienne. Cette année, la construction bois se voit gratifiée d’une nouvelle solution mixte : Le plancher connecté bois-béton en filière 100% sèche. Mais, qu’est-ce qu’un plancher bois-béton ? Dans quels types de projets l’utilise-t-on ? Que signifie « filière 100% sèche » ?
Le meilleur des deux mondes
Dans la famille des planchers mixtes, les planchers connectés bois-béton constituent une solution
constructive
innovante alliant les qualités du bois à celles du béton. Cette association permet de bénéficier des
avantages
de chaque matériau tout en limitant leurs inconvénients.
L’intérêt de ce mode constructif consiste à optimiser les performances mécaniques en combinant le
bois et le
béton. Nous améliorons ainsi la résistance du plancher en utilisant les avantages des deux matériaux, la
résistance en compression du béton et la résistance en traction du bois). Nous pouvons ainsi réduire les
sections des deux matériaux grâce au principe de connexion.
Ensuite, le fait d’utiliser le béton permet d’améliorer le comportement général du plancher en
situation
d’incendie, notamment en réduisant la masse combustible.
Enfin, que ce soit acoustique ou vibratoire, le confort, sujet prépondérant dans
l’élaboration des
bâtiments, se
voit amélioré par l’apport de masse lié au béton.
Une solution polyvalente
L’intérêt d’un tel système consiste à ne pas restreindre son utilisation. Ainsi, que ce soit en rénovation ou en
construction neuve, il trouve ses intérêts.
Lors de la réhabilitation de bâtiments, pour conserver une structure bois existante et saine, ou lors du
changement
d’usage d’un plancher, les planchers connectés bois et béton trouvent grâce aux yeux des concepteurs des
constructeurs. En construction neuve, ils offrent une grande liberté de conception architecturale et
contribuent
à la construction de bâtiments durables et performants.
Du béton mais pas d’eau
Les solutions actuelles proposées sur le marché de la construction proposent des solutions dites en «
filière humide ».
Le principe de la filière humide consiste à préparer le support en installant les solives bois,
un fond
de
coffrage et un film de protection puis de couler un béton frais dessus.
Dans ce cas, les solives et la structure dans son ensemble, à fortiori quand elle est en bois, voit son
taux
d’hygrométrie augmenter du fait de l’eau contenue dans le béton.
Cela amène à un phénomène de gonflement du bois puis de retrait (après durcissement du béton) qui peut
être
dommageable à la structure.
Certaines solutions proposent de préfabriquer, en atelier, les planchers mais, dans ce cas, nous parlons
de
planchers nervurés et le risque de voir le solivage impacté par l’afflux d’humidité lié au béton existe.
Le principe de filière sèche consiste à préfabriquer une dalle béton en usine. Cette dalle est
livrée
sur le
chantier, déposée sur le solivage bois puis connectée à l’aide de vis à bois dédiées et spécifiques.
L’intérêt d’un tel système est, pour le principal, la non-exposition des éléments en bois à une
humidité
importante liée au béton. Éviter les fuites de laitance du béton sur les solives bois, pour ne
pas avoir
à poncer, post-construction, les poutres qui devraient être visibles. Optimiser le chantier en
travaillant
en temps masqué. Permettre une démontabilité de l’ouvrage lors de sa déconstruction.
Würth France présente : DESMOS SYSTÈME
Cette dernière solution existe désormais, il s’agit d’un système composé de deux produits, un Connecteur FT
et une vis Assy plus VG 4 CS.
Le Connecteur FT (Figure 1) est coulé dans le béton lors de la préfabrication de la dalle en usine. La vis
(Figure 2) est utilisée pour assembler la dalle béton au solivage bois, sur le chantier (Figure 3). Ce
procédé constructif est en cours de certification (ATEX de cas a), et, pour mener à bien ce projet, nous
avons réalisé plusieurs campagnes d’essais au sein du laboratoire du FCBA à Bordeaux. Ainsi, DESMOS SYSTÈME
sera valide pour une utilisation en France métropolitaine ainsi que la Corse. Pour un usage dans des
bâtiments d’habitation de la 1ère à la 4ème famille, les bureaux ou Etablissements Recevant du Public.
Figure 1 Connecteur FT
Figure 2 Vis Assy plus VG 4 CS
Figure 3 Principe d'assemblage
Investissement d'Avenir
Appel à projets national :
"Mixité pour la Construction Bas Carbone"
Un consortium :
Ce projet a été financé par le gouvernement dans le cadre du plan de relance France 2030 opéré par l'ADEME